Visão Geral & Capacidades da Empresa - Vídeos

Os Produtos Martin movem a Indústria Novo Vídeo

Os especialistas da indústria confiam na Martin por três razões: Qualidade dos produtos que fabrica, o maior inventário de peças de estoque e o melhor serviço da Indústria. Os profissionais Martin fazem o que for preciso para atender a demanda de seus clientes.

Sincronizadoras Novo Vídeo

A Martin oferece a melhor solução para Transmissões Sincronizadoras. Completamente compatíveis com as atuais correias de alta performance, para que não seja mais necessário se preocupar com ajustes novamente.

Polias em V Novo Vídeo

A Martin oferece à Indústria extensos inventários de polias em estoque, a capacidade de satisfazer ordens de grandes quantidades e a vantagem de responder rapidamente em casos de aplicações que requerem fabricação especial.

A História da Martin

Veja como a Martin Sprocket & Gear Inc. se desenvolveu de um humilde começo em 1951 para um líder global na Indústria de Transmissão de Potência e Transporte de Materiais.

Forja e Fundição

Veja como através da Forja e Fundição é possível fabricar as nossas peças de estoque e fabricações especiais localmente. Este vídeo mostra nossos martelos, prensas hidráulicas e nossa capacidade de fundição.

 

Alterações em 1 dia

A plantas Martin estão estrategicamente localizadas e prontamente equipadas para receber alterações de emergência. Somos capazes de alterar quaisquer peças de estoque de diferentes tamanhos. Oferecemos serviços de tratamento térmico, solda, usinagem, furação e muito mais. A Martin é a ÚNICA que você pode confiar para peças alteradas em 1 dia.

Fabricação Especial

As instalações regionais Martin possuem engenheiros experientes que podem produzir projetos especiais rapidamente. A disponibilidade de matéria prima permite a fabricação das partes especiais no mesmo dia do recebimento da ordem, facilitando a expedição. As inspeções de qualidade ao longo do processo de fabricação asseguram exatidão; Também temos uma grande quantidade de operações adicionais para cumprir com as características específicas do seu produto.

Capacidades Regionais

As instalações regionais Martin têm vários processos e capacidades para satisfazer as necessidade específicas de seus clientes. Fabricamos localmente sprockets, engrenagens, polias, sistemas de transporte de materiais, tambores para transportadores de correias e muito mais. Nossa equipe e nosso maquinário dão à Martin a capacidade de entregar as peças a seus clientes em dias, não em semanas. Nosso inventário de matéria prima, nossos processos de tratamento térmico e de soldagem garantem que a Martin fabrique o que você precisar.

Visão Global do Processo

A Martin é líder global na Indústria de Transmissão de Potência e Transporte de Materiais. Veja como o trabalho é feito neste vídeo de Visão Global do Processo.

 

Armazém e Estoques

A Martin orgulhamente apresenta seu extenso inventário, que tem a capacidade de gerar até 98% das ordens com produtos de estoque. A Martin possui 23 plantas estrategicamente localizadas prontas para atender a Indústria em dias, não em semanas. Quando se trata de Inventários, A Martin é a ÚNICA que você pode confiar.

Tambores de Serviço Pesado

As instalações regionais Martin possuem capacidade para fabricar Tambores de Serviço Pesado para Transportadores de Correias em dias, não em semanas. Conseguimos fabricar Tambores de Serviço Pesado com face cônica (coroa) de até 60" diâmetro com 75" de face, Tambores Wing de Serviço Pesado de até 48" diâmetro, e temos a capacidade de revestir e alterar os revestimentos para estender a vida do produto.

Metal Sinterizado

A planta de Metal Sinterizado da Martin, localizada em Paragould, AR, utiliza uma variedade de prensas de aço sinterizado para fabricar peças de estoque em grandes volumes. As prensas vão de 60 a 2000 toneladas, com uma média de 750 toneladas. Nosso departamento de Engenharia e Projeto nos permitem flexibilidade em projetos e a liberdade de criar nossas próprias ferramentas para peças de Fabricação Especial.

Geradora de Dentes

A Martin possui três métodos de Geração de Dentes. Veja as máquinas da Martin single pass, hobbers e shaper cutters gerando dentes de Sprocket e de Engrenagens.

Usinagem das fileiras múltiplas de Sprockets e dos Canais das Polias

A Martin tem a capacidade de usinar fileiras múltiplas de Sprockets e canais de Polias, ambos convencionalmente e por CNC. Veja em tempo real nesse vídeo.

Corte à Laser

A capacidade de Corte à Laser garante que os componentes de Transporte de Materiais Martin sejam precisos; Isso significa operação superior, fácil instalação e melhor alinhamento.

Corte à Água

Com precisão de 87,500 PSI, o Corte à Água nos permite cortar chapas de até 5 polegadas de espessura de modo exato.

Oxicorte

A Martin utiliza uma grande variedade de máquinas de oxicorte computarizados para cortar rapidamente peças de estoque e de fabricação especial. Veja em operação neste vídeo.

Tratamento Térmico

A Martin oferece tratamento térmico por indução, por chama e dente por dente para endurecer peças de até 105 polegadas de diâmetro.

Robôs

A Martin produz eixos CEMA com células de robôs automatizados de última geração. Uma única célula pode produzir de 500 a 750 eixos por dia. 

Usinagem de Plásticos

Veja como a Martin usina componentes de plástico de produtos de Transmissão de Potência para serem usados em uma variedade de aplicações, como: alimentos, tratamento de efluentes, produtos químicos, entre outros.

Centros de Usinagens de Controle Numérico – CNC

Observe como a Martin fabrica uma grande variedade de peças especiais e de linha com os Centros de Usinagens de Controle Numérico – CNC

Centros de Usinagens de Controle Numérico de Grande Porte – CNC

Veja um dos Centros de Usinagens de Grande Porte – CNC da Martin em operação. Este centro de usinagem nos permite gerar dentes e fazer furos de alívios, assim como furos especiais, tudo em um mesmo processo.

Super Torno

Dê uma olhada no Super Torno da Martin, que pode usinar eixos com peso de até 20.000 libras (9.000 Kgs).

Soldagem

A Martin tem diversas capacidades de soldagem, tanto manuais como automáticas para assegurar a integridade estrutural de peças e de seus componentes.